This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSSK3358:Arago 在不获取新源的情况下编译

Guru**** 2569935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627254/linux-tmdssk3358-arago-build-without-fetching-new-sources

器件型号:TMDSSK3358

工具/软件:Linux

你(们)好 在我之前的工作中、我一直使用 BuildRoot、但现在我们来看看 TI AM335X 处理器、我们正在尝试开放的嵌入式方式。  

我成功地使用 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.00.04运行了 AM335x 入门板、但我尝试构建正常运行的开发系统所采用的其他每条路径都失败、这通常是由于获取失败。

我正在尝试按照 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK 中的过程  构建 Arago

我已经下载了 Arago 源文件、并尝试使用  Processor SDK 版本中源文件包的快照执行这些步骤、并使用脚本下载源文件。

然后、当我输入$ MACHINE=AM335x-EVM bitbake Arago-core-tisdk-image 时 、它仍然尝试从互联网检索数据。 我们想要实现的目标是下载到源代码并按原样构建、而无需在其他任何地方进行查找。  

是否有人可以就如何实现这一点提供任何指导?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我成功地完成了提取,并在编译期间填充了我的78GB 主分区。 感觉有点过度。
    有人能告诉我如何构建一个非常小的文件系统、我可以在失去信心之前对其进行修改吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    如果您有互联网连接、OE 构建系统将自动下载源文件。 如果您的公司位于代理服务器后面,请从 “网络代理后工作 ”页面输入设置。
    或者、 在开始构建之前、您可以使用 AM335x Linux SDK Arago 源代码下载脚本下载所有构建源代码。

    在使用 PROCESSOR-SDK-04.00.04-CONFIG 的 OE 编译系统上构建 Arago 内核 tisdk-image 时占用的存储空间为:
    133G 建立
    304K ./configs
    12G。/下载
    88K ./sample 文件
    266M 来源

    tisdk-rootfs-image -将构建 farget 文件系统
    arago-base-tisdk-image -将构建最小的文件系统

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kemal。 我在编译之前已经下载了 Arago 源代码、但它仍在编译期间获取内容。 我将假定我必须错过了运行下载脚本时出现的一些故障。 感谢您提供有关构建所需存储的信息。 我还没有意识到与 BuildRoot 相比、这会占用很多空间。 我必须设置更大的机器、然后重试。