This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:超链接信号的交流耦合要求

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630382/66ak2h14-ac-coupling-requirement-for-hyperlink-signals

器件型号:66AK2H14

您好!

我在两个66AK2H14器件之间使用超链接接口。

硬件设计指南(图24,第60页)提到了必须使用0.1uF 交流耦合电容器连接两个器件。

请告诉我、当两个器件相同时、是否需要此交流耦合。  

根据我的理解、如果两个 IC 都具有单独的直流偏置、则需要交流耦合。 但在这里、由于两个器件相同、直流偏置电压必须相同。

谢谢、此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    我已将您的查询转发给硬件设计团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    是的、需要使用电容器。  这样可以优化接收器的直流电平。  请注意、应将高质量、宽带宽电容器速率用于千兆位电路。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请详细说明上述答案吗?  

    由于 PCB 上缺少空间和布线密集、我无法将交流电容器放置到超链接接口。 请告诉我该接口是否可以在没有交流耦合的情况下工作。

    谢谢、此致、

    Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此外、我还看到了以下链接、其中讨论了相同的主题:

    e2e.ti.com/.../1006047

    在上面的链接中、提到了两个 Keystone I SOC 无需使用交流耦合即可互连。
    因此、请告诉我是否同样可以应用于两个 Keystone II 处理器。


    谢谢、此致、
    Madhu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    没错。  我们知道、KeyStone-I 器件可以通过直流连接实现超链接。  但是、KeyStone-II 器件的 SERDES 差别很大。  电流指南是使用串联电容器互连 KeyStone-II 器件上的超链接。  我已经多次要求设计团队验证此指南、但尚未得到回复。  除非另有说明、否则需要使用串联电容器的指导原则仍然有效。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回复。

    此外,您能否详细说明您在之前的答复中提到的电容器特性(请注意,应将高质量、高带宽电容器速率用于千兆位电路)?

    谢谢、此致、

    Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    这些产品可从多个制造商处获得。  例如、美国技术陶瓷(ATC)的520、530和550系列电容器。  这些都可以通过分销渠道轻松获得。  由于标准陶瓷电容器固有的封装电感、因此更像是千兆赫兹频率的陷波滤波器。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我计划使用0201封装电容器来减少焊盘附近的阻抗不匹配(也是由于电路板上的空间限制)。 因此、在为超链接和 SRIO 选择交流电容器时、请告诉我要考虑哪些电容器特性。

    谢谢、此致、

    Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    这些电容器是发送器和接收器之间通道的一部分、以及布线、过孔和焊盘。  勘误文档 SPRZ402E 在 Advisory 11中显示了此复合通道所需的插入损耗和返回损耗。  这是 PCB 结构与布线和电容器选择之间的折衷。  如何平衡这种平衡由您决定。  然后、在器件调试时、您需要调整软件中的发送器和接收器设置、以优化链路性能。  这可以使用 BER 扫描工具来完成、如 SERDES 调试文档 SPRAC37中所述。  您还可以使用 IBIS-AMI 建模来验证电路板布局和/或矢量网络分析器来测量通道。

    Tom