请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM2903EVM-U 工具/软件:Linux
我将使用具有 Linux 和 ALSA 的 USB 声卡 PCM2903CEVM-U。
输入行不会出现在 alsamixer 命令中。
是否可以调整麦克风的输入灵敏度级别?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
我将使用具有 Linux 和 ALSA 的 USB 声卡 PCM2903CEVM-U。
输入行不会出现在 alsamixer 命令中。
是否可以调整麦克风的输入灵敏度级别?
谢谢