This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PCM2903EVM-U:输入行不会出现在 alsamixer 中

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2903EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620303/linux-pcm2903evm-u-the-input-line-doesn-t-appear-in-alsamixer

器件型号:PCM2903EVM-U

工具/软件:Linux

我将使用具有 Linux 和 ALSA 的 USB 声卡 PCM2903CEVM-U。

输入行不会出现在 alsamixer 命令中。

是否可以调整麦克风的输入灵敏度级别?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的主要问题是声音输入电平太低。 如果我提高输出端的音量水平、则会产生噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪种 SoC?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的主板是 i.MX6ul

    此致、

    Oussama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、TI 论坛不支持此功能。 请尝试电路板供应商论坛。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不过、我认为问题与 i.MX 无关。 我还在 x86/AMD64中复制了它。

    谢谢、
    Oussama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PCM2903EVM-U 的音频输入电平与其他声卡相比过低。 这是正常的吗?

    谢谢、
    Oussama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试调整 amixer 设置。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请参阅产品文件夹中的以下陈述:
    此 EVM 受 WindowsRegisteredXP、WindowsRegisteredVista、WindowsRegistered7、OSX 以及与 USB 类音频设备兼容的大多数操作系统的支持。

    您可能需要自己修改驱动程序,我们尚未在 Linux 下验证过,而是在 WindowsRegisteredXP、WindowsRegisteredVista、WindowsRegistered7和 OSX 下验证过。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清。

    此致、
    Oussama