This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:捕获和显示(VCAP 和 VDIS)

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619571/dm388-capture-and-display-vcap-and-vdis

器件型号:DM388

您好!

我正在使用 IPNC RDK 3.9.1。

1.我正在从存储的视频文件(一些 YUV 文件)中读取视频帧。 我想将这些视频帧作为捕获链接的输入并显示它们。

   RDK 中是否支持此功能? 如果是、如何执行此操作?

文件"captureLink_drv.c"中有一个名为"CaptureLink_drvVideoSourceSelect()"的函数,用于使用该函数的目的是什么?

   我可以使用它来满足我的要求吗?

谢谢、

Rashmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rashmi、
    是的、可以在 IPNC 中实现它。
    请尝试根据以下管道编写用例应用程序。
    IPC_FRAS_OUT_A8->IPC_IN_M3VPSS->显示
    此处、IPC_FRAS_OUT_A8的数据将从读取的文件中馈送。
    如果您希望在显示链接之前进行一些处理,如显示比例器链接,则可以在显示链接之前添加其他链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuj:

    感谢您的回复。
    在这里、我要显示来自捕获链路的帧。 不是您在上面建议的那样。
    我想将数据从文件馈送至捕获链接、然后将其传递至显示链接。


    谢谢、
    Rashmi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rashmi、
    如果捕捉链路只能从属于 HDVPSS 的 VIP 端口获取输入、并使用一些捕捉驱动程序。
    如果您希望从文件中提供输入、则只能从 Linux 端实现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rashmi、

    请从捕捉侧探索 NULL src。 它将使 M3提供中断、就像以所需速率从捕获器件发出中断一样。 然后、在回调中、您可以从文件中读取数据、然后提供帧值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dwarakesh、

    从捕捉侧看 NULL src 是什么意思?
    您指的是哪种"回叫"?

    谢谢、
    Rashmi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rashmi、

    请参阅:IPNC_RDK_McFW_UserGuide .pdf、该文件位于 NULL 源代码的 IPNC 包中。 我在 A8的回调中提到 IPC 帧的回调。