请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DM388 您好!
我正在使用 IPNC RDK 3.9.1。
1.我正在从存储的视频文件(一些 YUV 文件)中读取视频帧。 我想将这些视频帧作为捕获链接的输入并显示它们。
RDK 中是否支持此功能? 如果是、如何执行此操作?
文件"captureLink_drv.c"中有一个名为"CaptureLink_drvVideoSourceSelect()"的函数,用于使用该函数的目的是什么?
我可以使用它来满足我的要求吗?
谢谢、
Rashmi