请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA726 工具/软件:Linux
我想用 gtk 编写一个在 Weston 上运行的程序、Yocto 给了我一些错误、它正在尝试从 mesa 安装 libgbm
如何解决此问题? 我显然不希望安装 libgbm 的 mesa 版本、但仍然希望能够使用 gtk
因此、Yocto 无法构建
我的 Yocto 基于来自汽车 SDK 3.02的版本
错误:mesa-gl-2_11.1.1-r0 do _packagedata:当这些文件已经存在时、配方 mesa-gl 正在尝试将文件安装到共享区域中。
Michel Catudal
ACTIA Corp.