This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA726:GTK 问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635167/linux-dra726-gtk-question

器件型号:DRA726

工具/软件:Linux

我想用 gtk 编写一个在 Weston 上运行的程序、Yocto 给了我一些错误、它正在尝试从 mesa 安装 libgbm

如何解决此问题? 我显然不希望安装 libgbm 的 mesa 版本、但仍然希望能够使用 gtk

因此、Yocto 无法构建

我的 Yocto 基于来自汽车 SDK 3.02的版本

错误:mesa-gl-2_11.1.1-r0 do _packagedata:当这些文件已经存在时、配方 mesa-gl 正在尝试将文件安装到共享区域中。

Michel Catudal

ACTIA Corp.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michel、

    我已将您的问题转交 Yocto 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Micheal:

    您尝试构建的软件包的详细信息非常有限。 我将进行长时间拍摄、但让我们尝试看看这是否有效。

    1) 1)在 meta-Arago/meta-Arago-extra/meta-graphics/mesa/mesa-gl_%.bbappend 中创建 bbappend 文件
    2) 2)放置与 gerrit.automotivelinux.org/.../gitweb 类似的内容
    3) 3)重建模型并查看其是否正常工作。

    否则、您能否发送软件包详细信息、构建说明以及在成功构建二进制文件时如何运行该二进制文件。

    此致
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、

    谢谢、这可能会起作用。 我创建了 mesa-gl_%.bbappend,但缺少关键删除行。
    由于我的优先级发生了变化、我需要几天时间才能测试这一点。

    米歇尔