请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSEVM6678 我正在尝试安装用于 Linux 的 C6678处理器 SDK RTOS、但遇到了问题。
我已成功将文件"ti-processor-sdk-rtos-c667x-evm-04.01.00.06-linux-x86-64安装.bin"下载到 Ubuntu 16.04.03下载文件夹。
在 TI 站点上未找到有关如何安装此软件的任何文档后、我启动了一个终端、指向"Downloads"文件夹的 CD、验证该文件是否设置为可执行文件、然后从终端运行以下命令:
sudo ./ti-processor-sdk-rtos-c667x-evm-04.01.00.06-Linux-x86-Install.bin
它询问我的密码、然后开始运行安装 GUI。 我选择了所有要安装的内容、并使用了默认的/opt/ti 安装文件夹。 最终我得到以下错误:
警告: 运行安装后步骤时出现问题。 安装可能无法正确完成。 运行/opt/ti/cgt6x_x86_installer --prefix /opt/ti --mode unattended 时出错:子进程异常退出。
有什么想法吗? 这在安装了全新 Ubuntu 16.04.03的 PC 上。