This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM6678:在 Linux 上安装 Processor SDK RTOS 时出现问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633182/tmdsevm6678-problem-installing-processor-sdk-rtos-on-linux

器件型号:TMDSEVM6678

我正在尝试安装用于 Linux 的 C6678处理器 SDK RTOS、但遇到了问题。

我已成功将文件"ti-processor-sdk-rtos-c667x-evm-04.01.00.06-linux-x86-64安装.bin"下载到 Ubuntu 16.04.03下载文件夹。

在 TI 站点上未找到有关如何安装此软件的任何文档后、我启动了一个终端、指向"Downloads"文件夹的 CD、验证该文件是否设置为可执行文件、然后从终端运行以下命令:

sudo ./ti-processor-sdk-rtos-c667x-evm-04.01.00.06-Linux-x86-Install.bin

它询问我的密码、然后开始运行安装 GUI。  我选择了所有要安装的内容、并使用了默认的/opt/ti 安装文件夹。  最终我得到以下错误:

警告: 运行安装后步骤时出现问题。  安装可能无法正确完成。  运行/opt/ti/cgt6x_x86_installer --prefix /opt/ti --mode unattended 时出错:子进程异常退出。

有什么想法吗?  这在安装了全新 Ubuntu 16.04.03的 PC 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    下面是安装处理器 SDK 的步骤:
    1.下载 ti-processor-sdk-rtos-c667x-evm-04.01.00.06-Linux-x86-Install.bin
    2. CD ~/下载
    3. chmod +x ti-processor-sdk-rtos-c667x-evm-04.01.00.06-Linux-x86-Install.bin
    4.我执行:./ti-processor-sdk-rtos-c667x-evm-04.01.00.06-Linux-x86-Install.bin
    5.保留默认安装路径(即$HOME 目录)。

    避免使用 sudo 执行步骤4会使执行权限变得混乱、并且您可能会在编译后遇到问题。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的建议。 我按照您的顺序操作、但很遗憾、我仍然收到相同的错误(/opt/ti 被/home/me/ti 取代)。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    您使用的是64位 Ubuntu 16.04操作系统、对吧?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 Ubuntu 16.04 LTS。 64位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以在另一台计算机(Windows 或 Linux)上进行测试?
    主机 PC 的 dmesg 日志中是否有任何内容?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我应该后退一分钟... 我的主要问题是我尝试降低 IPC 中断优先级、如我的 E2E 主题中所述:

    e2e.ti.com/.../614005

    我无法在 Windows 下成功重建 IPC 库-该构建将始终挂起/停止。 有人建议我(在上面提到的主题中)尝试在 Linux 而不是 Windows 上构建 IPC 库、这就是我在这里的方法!

    因此、如果我可以解决原始 IPC 问题(614005)、我将不再使用此主题。 我在 Windows 商店工作、因此我通常很少使用 Linux。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、Eric、

    我现在要关闭这个。

    此致、
    Yordan