请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM368 工具/软件:Starterware
我尝试使用 TMS320DM36x 将组件视频原型设计为以太网模块、我认为该开发套件就是这样做的。 很遗憾、我在理解正确运行此开发套件所需的软件驱动程序时遇到问题。 在对套件进行了一天的混淆之后、数据路径的默认设置似乎是复合视频输入到复合视频输出。 为了更改到 DSOC 的输入视频数据路径、我需要更改驱动多路复用器控制引脚的 CPLD 寄存器。 就我所知、没有直接的方法可以通过基于 GUI 或 Windows 的计算机来实现这一点。 我遇到的所有解决方案都参考了用于连接 EMIF 的基于 Linux 的固件包。 还可以直接通过 JTAG 修改固件。 这两种方法都不是我当前情况的理想选择、因此我只是想知道是否有更简单、更友好的方法来修改开发套件的基本可用性? 或者、我是否为了正确使用开发套件而根本没有什么东西? 如果能帮助我向正确的方向前进,将会大有帮助。