This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMS320DM368:更改 TMS320DM368上的 CPLD 寄存器

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633176/starterware-tms320dm368-changing-the-cpld-registers-on-the-tms320dm368

器件型号:TMS320DM368

工具/软件:Starterware

我尝试使用 TMS320DM36x 将组件视频原型设计为以太网模块、我认为该开发套件就是这样做的。 很遗憾、我在理解正确运行此开发套件所需的软件驱动程序时遇到问题。 在对套件进行了一天的混淆之后、数据路径的默认设置似乎是复合视频输入到复合视频输出。 为了更改到 DSOC 的输入视频数据路径、我需要更改驱动多路复用器控制引脚的 CPLD 寄存器。 就我所知、没有直接的方法可以通过基于 GUI 或 Windows 的计算机来实现这一点。 我遇到的所有解决方案都参考了用于连接 EMIF 的基于 Linux 的固件包。 还可以直接通过 JTAG 修改固件。 这两种方法都不是我当前情况的理想选择、因此我只是想知道是否有更简单、更友好的方法来修改开发套件的基本可用性? 或者、我是否为了正确使用开发套件而根本没有什么东西? 如果能帮助我向正确的方向前进,将会大有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您想更改 CPLD 多路复用、可以通过通道对驱动程序进行操作。 不过、我对这项要求不太清楚。
    如果您尝试在 EVM 上使用 TI 发布的软件包、则绝对无需更改固件即可使其按 TI 指定的方式工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任何人都请为此提供帮助...我们自过去20天以来一直在尝试使用 TMS320DM368 EVM 板,但仍然没有成功。 在 minicom 上运行./setup.sh 后,我们没有得到任何东西。 除非我们收到 u-boot 提示符,否则我们无法执行任何操作。

    成功获得此 u-boot 提示符的任何人都请提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amith、您好!

    最初的问题是关于多路复用器配置而不是启动问题!

    如果您有新的 issue、请创建一个新线程