请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM368 工具/软件:Linux
您好!
我们现在使用 Leopard 368电路板。
在 Linux 引导序列中、CRC 错误是在极少数情况下发生的。
因此、我们检查 DDR2存储器配置并初始化代码等
我们发现该电路板具有两个不同规格的存储器芯片。
某些电路板具有 Micron MT47H64M16HR-25E:H (CL=5)、而其他电路板具有 Micron MT47H64M16HR-25:H (CL=6)。
根据 DM368用户指南(SPURFI2)、SDCR 寄存器可以设置 CL 2至5、因此我们无法设置 CL6。
DM368支持 CL6存储器芯片?
请告诉我如何为 CL6存储器芯片配置 SDCR 寄存器。
此致、