This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM368:如何为 CL6存储器芯片配置 SDCR 寄存器

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633972/linux-tms320dm368-how-to-configure-sdcr-register-for-cl6-memory-chip

器件型号:TMS320DM368

工具/软件:Linux

您好!

我们现在使用 Leopard 368电路板。

在 Linux 引导序列中、CRC 错误是在极少数情况下发生的。

因此、我们检查 DDR2存储器配置并初始化代码等

我们发现该电路板具有两个不同规格的存储器芯片。

某些电路板具有 Micron MT47H64M16HR-25E:H (CL=5)、而其他电路板具有 Micron MT47H64M16HR-25:H (CL=6)。

根据 DM368用户指南(SPURFI2)、SDCR 寄存器可以设置 CL 2至5、因此我们无法设置 CL6。

DM368支持 CL6存储器芯片?

请告诉我如何为 CL6存储器芯片配置 SDCR 寄存器。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查询已转发给相应的团队成员。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参阅 TRM 提到了对 DDR CL2至 CL5的支持。
    www.ti.com/.../sprufi2.pdf

    如您所见、 CL6不受支持、我们没有相同的参考数据。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravikiran:

    感谢您的回复。

    因此、Leopard Imaging 将其产品随附不受支持的存储器。

    是否可以根据此答案要求 Leopard 提供通信?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我尚未查看您提到的存储器的数据表。 是否可以使用较小的 CL (DM36x 支持)配置 DDR?

    此外、Leopard Imaging 是否可能已针对特定硬件配置对 DDR 时序值进行了微调? 他们是最好的回答者。

    谢谢