主题中讨论的其他器件: AM3351
与 BeagleBone 参考设计一样、我将 TPS65217C 与 AM3358搭配使用。 我想知道该系统是否可以设计用于以下用途:
-使用 TPS65217C 上的交流输入为系统供电并为锂离子电池充电
-当交流输入丢失时,无缝切换至电池而不会断电(无需重新启动)
-可指示 AM3358关闭 PMIC。处理器已关闭(电池无负载)
-当交流输入再次出现时,系统将重新通电
这个方案是否合理?
关闭 PMIC 所需的软件编程是什么? 将 RTC_PMIC 中的 PWR_ENABLE_EN 设置为1
然后在 RTC_INTERRUPTS_REG 中设置 IT_ALARM2并设置 ALARM2_XXX 时间/日期寄存器?
谢谢。