This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:PMIC 管理

Guru**** 2585835 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, AM3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634926/am3358-pmic-management

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件: AM3351

与 BeagleBone 参考设计一样、我将 TPS65217C 与 AM3358搭配使用。 我想知道该系统是否可以设计用于以下用途:

-使用 TPS65217C 上的交流输入为系统供电并为锂离子电池充电
-当交流输入丢失时,无缝切换至电池而不会断电(无需重新启动)
-可指示 AM3358关闭 PMIC。处理器已关闭(电池无负载)
-当交流输入再次出现时,系统将重新通电

这个方案是否合理?
关闭 PMIC 所需的软件编程是什么? 将 RTC_PMIC 中的 PWR_ENABLE_EN 设置为1
然后在 RTC_INTERRUPTS_REG 中设置 IT_ALARM2并设置 ALARM2_XXX 时间/日期寄存器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、是否可以对 AM3351执行相同的操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知 PMIC 专家。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q:使用 TPS65217C 上的交流输入为系统供电并为锂离子电池充电
    答:PMIC 在默认情况下会执行此操作(仅在工作模式下... 充电器在睡眠或关闭模式下关闭)

    Q:当交流输入丢失时、无缝切换至电池而不会断电(无需重新启动)
    答:PMIC 默认执行此操作。 PMIC 将向 SoC 发送中断、Linux 将启动自关断、除非您屏蔽此中断。

    问:当交流输入再次出现时,系统将重新通电
    答:PMIC 默认执行此操作

    Q:可指示 AM3358关闭 PMIC。处理器已关闭(电池无负载)
    答:当 AM335x 关断时、PMIC 可进入睡眠或关闭模式、具体取决于 PMIC 状态寄存器中的 OFF 位。 PMIC 睡眠模式使 AM335x 上的 RTC 保持运行(即使存在交流电、也不会使电池充电器保持运行)。 否则、PMIC 关闭模式会关闭所有电源和电池充电器(即使存在交流电)。

    问:关闭 PMIC 所需的软件编程是什么
    答:在 Linux 中、只需使用命令"sudo poweroff"或"sudo suspend"即可输入所需的状态。