工具/软件:Linux
DM8148在设置为带有 x86 Linux 主机的端点时可以正常工作。Howerver、x86_64现在更受欢迎、并将在未来成为主主机架构。
将 DM8148作为 Ubuntu 16.04 x86_64的端点运行时、我收到以下错误消息。
它是否需要在 DM8148端进行特殊配置? 您能帮我解决这个问题还是提供一些演示吗?
[4.729704] pcieport 0000:00:1c.0:AER:接收到多重校正错误:ID=00e0
[4.729711] pcieport 0000:00:1c.0:PCIe 总线错误:严重程度=已校正、type=物理层、id=00e0 (接收器 ID)
[4.729714] pcieport 0000:00:1c.0:器件[8086:9d15]错误状态/掩码=00000001/00002000
[4.729717] pcieport 0000:00:1c.0:[0]接收器错误(第一个)
[4.729720] pcieport 0000:00:1c.0:AER:收到多个已更正错误:ID=00e0
[4.729723] pcieport 0000:00:1c.0:找不到 ID00e0的器件
[4.729724] pcieport 0000:00:1c.0:AER:接收到多重校正错误:ID=00e0