This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSEVM572X:需要对 SDK 进行修改、以便将原始视频数据直接连接到 AM5728EVM 中 AM5728的 VIN3A

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625619/linux-tmdsevm572x-modifications-required-in-sdk-for-attaching-raw-video-data-directly-to-vin3a-of-am5728-in-am5728evm

器件型号:TMDSEVM572X
主题中讨论的其他器件:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

使用 AM5728 EVM 的 IAM。  iAM 尝试从 ADV7611 解码器连接16位 ITU 656数据流、而不是 LCD 模块的 P9连接器上的 TI 摄像头模块。 请指导我在器件树和 AM5728 EVM 的 Linux SDK 的其他部分中需要做的所有更改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人帮我解决了吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marka、

    如果您已验证 P9连接器上是否有连接该解码器所需的所有线路。 您可以从器件树和引脚多路复用设置开始。 另请检查 此主题。

    此致、
    Kemal