请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSEVM572X 主题中讨论的其他器件:AM5728
工具/软件:Linux
您好!
使用 AM5728 EVM 的 IAM。 iAM 尝试从 ADV7611 解码器连接16位 ITU 656数据流、而不是 LCD 模块的 P9连接器上的 TI 摄像头模块。 请指导我在器件树和 AM5728 EVM 的 Linux SDK 的其他部分中需要做的所有更改。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好!
使用 AM5728 EVM 的 IAM。 iAM 尝试从 ADV7611 解码器连接16位 ITU 656数据流、而不是 LCD 模块的 P9连接器上的 TI 摄像头模块。 请指导我在器件树和 AM5728 EVM 的 Linux SDK 的其他部分中需要做的所有更改。