Other Parts Discussed in Thread: DM385
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM8165 Thread 中讨论的其他器件:DM385
尊敬的:
DM8165具有2个 hdvicps、随着我们的控制、每个 hdvicp 都可以使用 H264编码器实时编码1个1080p60流。
目前、我们需要输入2个1080p60数据流、并同时使用 H264编码器(实时)对二者进行编码。
1) 1) DM8165能否满足要求?
2) 2) DDR 带宽满足要求?
3)或任何其他组件不符合要求?
谢谢!
王淑 o