This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA72XEVM:单个 J6 QSPI 的最大地址范围

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634555/dra72xevm-maximum-address-range-for-a-single-j6-qspi

器件型号:DRA72XEVM

大家好、

 

我们的客户希望确认单个 J6 QSPI 芯片选择的最大地址范围(即64MB、128MB、...)。

 

提前感谢、

比利

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Billy、
    J6的每个芯片选择地址空间为64 MB:

    QSPI_ADDRSP1 0x5C00 0000 0x5FFF FFFF 64Mib QSPI CS0/CS1/CS2/CS3空白(Maddrspace 1)

    芯片选择通过 CTRL_CORE_CONTINL_IO_2[10:8] QSPI_MEMAPPED_CS 寄存器字段进行切换。

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan、

    非常感谢您的反馈。

    对 J6 QSPI 有以下两个问题:

    1.是否有任何方法可以将 J6配置为将多个芯片选择映射在一起、以便单个 Q SPI 芯片选择可以访问128MB 或256MB?
    即1Gbit (128MB)和2Gbit (256MB)是标准 QSPI 偏移

    2.我的解释是否正确:J6具有单个 QSPI 端口;是否还有其他引脚复用功能可启用2个 QSPI 端口。

    谢谢、祝您一切正常、

    Ken Perdue
    MXIC 汽车 FAE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    在存储器映射模式中、最大配置可以是4个存储器芯片 x 每个芯片64 MB。 我认为在串行模式(非存储器映射)下可以访问超过64MB 的数据、但速度要慢得多、我不知道驱动程序是否支持该数据。

    2. J6上只有一个 QSPI 控制器实例。 添加了 QSPI 作为在空间有限的系统中引导的替代方法。 其他方法包括 eMMC、NAND、NOR 和 SATA。 (和 SD 卡)

    您可以在 J6 TRM 文档中了解有关 QSPI 控制器的更多信息。 Linux 驱动程序概述可在此处找到:

    此致、

    STAN