请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA72XEVM 大家好、
我们的客户希望确认单个 J6 QSPI 芯片选择的最大地址范围(即64MB、128MB、...)。
提前感谢、
比利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们的客户希望确认单个 J6 QSPI 芯片选择的最大地址范围(即64MB、128MB、...)。
提前感谢、
比利
您好 Ken、
在存储器映射模式中、最大配置可以是4个存储器芯片 x 每个芯片64 MB。 我认为在串行模式(非存储器映射)下可以访问超过64MB 的数据、但速度要慢得多、我不知道驱动程序是否支持该数据。
2. J6上只有一个 QSPI 控制器实例。 添加了 QSPI 作为在空间有限的系统中引导的替代方法。 其他方法包括 eMMC、NAND、NOR 和 SATA。 (和 SD 卡)
您可以在 J6 TRM 文档中了解有关 QSPI 控制器的更多信息。 Linux 驱动程序概述可在此处找到:
此致、
STAN