主题中讨论的其他器件:TPS65910、 TPS650250、 TPS65217
尊敬的 TI 专家:
请允许我确认以下问题。
[问题]
客户是否可以使用采用 DDR3设计的 TPS65217C for AM335xZCE 封装?
此致。
Kaka
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Kaka-San
我将与团队讨论。 原理图检查清单适用于 ZCZ 和 ZCE 封装、它通常列出 TPS65217x、而不是讨论 A/B/C/D 等
Ahmad 提到的应用说明明确提到
TPS65217A 用于 ZCE 封装内的 AM335x 处理器。 在此封装中、VDD_MPU 和 VDD_CORE 节点短接在一起、并且将仅使用单个电源轨。 TPS65217B 用于 ZCZ 封装内的 AM335x 处理器。 在此封装中、VDD_MPU 和 VDD_CORE 电源轨是单独的、可以使用单独的电源轨。 TPS65217C 还针对 ZCZ 封装内的 AM335x 处理器、但是 DCDC1输出电压被设定为1.5V 来为 DDR3存储器供电。 该版本不支持 AM335x 仅 RTC 运行。 TPS65217D 与 TPS65217C 相同、不同之处在于 DCDC1被设定为1.35V 来支持 DDR3L。
因此、我看不到需要更改 wiki。
您的客户是否能够选择其他电源解决方案、而 AM335x 确实支持多种电源解决方案。
如果您有具体的顾虑或挑战、请分享。