This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:TPS65217C 与 ZCE 封装配合使用

Guru**** 2585725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910, TPS650250, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634093/am3352-tps65217c-use-with-zce-package

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:TPS65910TPS650250TPS65217

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

[问题]

客户是否可以使用采用 DDR3设计的 TPS65217C for AM335xZCE 封装?

此致。

Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有在此配置中构建任何电路板、因此无法保证。 但在纸上可以将 TPS65217C/D 与 ZCE 配合使用- MPU 和内核域都将最终位于其中一个 DCDC 转换器上。 您需要注意的是、3.3V IO 和 USB 将位于 LDO 轨上、最大负载为200mA。 如果您需要更多、可以使用外部芯片、如 BeagleBone Black 上使用的芯片。

    我能否询问是否已评估 TPS65910或 TPS650250? 这两个选项也是:
    TPS65217: www.ti.com/.../slvu551
    TPS650250: www.ti.com/.../slvu731
    TPS65910: www.ti.com/.../swcu093
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmad、

    感谢您的回答。
    我可以理解、这种解决方案不能保证。 那么、您可以更改以下 wiki 网站吗?
    processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Schematic_Checklist
    我认为这个 wiki 网站将领导不保证设计(AM335xZCE、DDR3和 TPS65217C)、因为没有对此进行解释。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    请您提供您的意见以征求我的意见吗?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaka-San

    我将与团队讨论。 原理图检查清单适用于 ZCZ 和 ZCE 封装、它通常列出 TPS65217x、而不是讨论 A/B/C/D 等  

    Ahmad 提到的应用说明明确提到

    TPS65217A 用于 ZCE 封装内的 AM335x 处理器。 在此封装中、VDD_MPU 和 VDD_CORE 节点短接在一起、并且将仅使用单个电源轨。 TPS65217B 用于 ZCZ 封装内的 AM335x 处理器。 在此封装中、VDD_MPU 和 VDD_CORE 电源轨是单独的、可以使用单独的电源轨。 TPS65217C 还针对 ZCZ 封装内的 AM335x 处理器、但是 DCDC1输出电压被设定为1.5V 来为 DDR3存储器供电。 该版本不支持 AM335x 仅 RTC 运行。 TPS65217D 与 TPS65217C 相同、不同之处在于 DCDC1被设定为1.35V 来支持 DDR3L。

    因此、我看不到需要更改 wiki。

    您的客户是否能够选择其他电源解决方案、而 AM335x 确实支持多种电源解决方案。

    如果您有具体的顾虑或挑战、请分享。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukul、

    感谢您的回答。
    我知道应用手册中明确提到了这一点。 但下面的 TI wiki 网站并未明确提及这一点。
    processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Schematic_Checklist
    这意味着对于选择 PMIC by Use Package 没有任何说明。 因此、如果一些客户只看到 TI wiki 网站、他们可能会导致选择适用于 AM335xZCE 封装的 TPS65217C PMIC。
    这就是为什么我认为应在"支持 AM335x 封装"行中添加此表。

    是的、我们的客户目前可以选择其他电源解决方案。
    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaka-San
    感谢您的反馈。
    好的、让我与团队讨论一下是否需要采取纠正措施。
    我的假设是、任何想要使用这些 PMIC 进行设计的客户都需要查看列出的 PMIC 应用手册。

    我们只需添加一个脚注、敦促读者查看应用手册以了解更多详细信息等

    很高兴知道您的客户能够选择其他电源解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukul、

    感谢您的支持。
    我明白了。 如果您有任何更新、请告诉我。
    此致。
    Kaka