This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5515:什么特定操作需要"时钟门控"参考?

Guru**** 2586755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634917/tms320c5515-what-specific-action-does-clock-gating-refer-to

器件型号:TMS320C5515

在外部总线选择寄存器(EBSR)部分中、C5515的 DSP 系统用户指南指出:

在修改外部总线选择寄存器的值之前、您必须通过外设时钟门控控制寄存器(有关时钟门控外设的更多信息、请参阅第1.5.3.2节)为所有受影响的外设设置时钟门控。

我知道、对于各种外设域、PCGRx 寄存器中的位可以设置为0 (启用)或1 (禁用)。 但是、当手册中提到"必须时钟门"时、这意味着什么操作? 启用它们? 正在禁用? 禁用、更改 EBSR、然后重新启用? 相反?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这意味着禁用时钟。 换句话说、您应该将 PCGRx 寄存器中的相应位设置为1。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 仅供参考手册中的任何人参考-请小心不要关闭系统时钟(PCGR1中的最高位)!