请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C5515 在外部总线选择寄存器(EBSR)部分中、C5515的 DSP 系统用户指南指出:
在修改外部总线选择寄存器的值之前、您必须通过外设时钟门控控制寄存器(有关时钟门控外设的更多信息、请参阅第1.5.3.2节)为所有受影响的外设设置时钟门控。
我知道、对于各种外设域、PCGRx 寄存器中的位可以设置为0 (启用)或1 (禁用)。 但是、当手册中提到"必须时钟门"时、这意味着什么操作? 启用它们? 正在禁用? 禁用、更改 EBSR、然后重新启用? 相反?