主题中讨论的其他器件:LM10011、 TPS62480、 TPS544C20、 TMS320C6657、 TMDSEVM6657、 TMDSEVM6678、 TMS320C6678
您好!
我将使用 C6654并考虑使用 TPS62480或 TPS544C20与 LM10011。 我对硬件设计指南(SPRABI2C)中的表3中所述的大容量电容器有疑问。 请参阅随附的文件。
问题1:
注意3 (蓝色)应用于 CVDD1中的每个电容器、但注意1 (红色)仅应用于 CVDD 中的560pF。 我想注1应用于 CVDD 中的所有电容器、这是正确的吗?
问题2:
虽然 DVDD18 (绿色)和 DVDD15 (黄色)的功耗几乎相同、但所需的大容量电容器是不同的。 您能告诉我差异的原因吗?
问题3:
根据最大电流要求、我认为可以减小表3中的电容器、这是正确的吗? 我计算了 Keystone 1每个电路板中使用的大容量电容器的容量和数量。 在 EVM6657中、它比硬件设计指南中介绍的要少得多。
问题4:
我通过电子表格估算以下功耗。 如果您对大容量电容器的适当容量和数量有建议、您能给我一些建议吗? (CVDD=3.3W、DVDD18=0.1W、CVDD=0.5W、DVDD15=0.7W)
此致、
Kazu