This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6654:硬件大容量电容器设计指南

Guru**** 2549160 points
Other Parts Discussed in Thread: LM10011, TPS62480, TPS544C20, TMS320C6654, TMS320C6657, TMDSEVM6657, TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620169/tms320c6654-bulk-capacitors-of-hardware-design-guide

器件型号:TMS320C6654
主题中讨论的其他器件:LM10011TPS62480TPS544C20TMS320C6657TMDSEVM6657TMDSEVM6678TMS320C6678

您好!

我将使用 C6654并考虑使用 TPS62480或 TPS544C20与 LM10011。 我对硬件设计指南(SPRABI2C)中的表3中所述的大容量电容器有疑问。 请参阅随附的文件。

问题1:
注意3 (蓝色)应用于 CVDD1中的每个电容器、但注意1 (红色)仅应用于 CVDD 中的560pF。 我想注1应用于 CVDD 中的所有电容器、这是正确的吗?

问题2:
虽然 DVDD18 (绿色)和 DVDD15 (黄色)的功耗几乎相同、但所需的大容量电容器是不同的。 您能告诉我差异的原因吗?

问题3:
根据最大电流要求、我认为可以减小表3中的电容器、这是正确的吗? 我计算了 Keystone 1每个电路板中使用的大容量电容器的容量和数量。 在 EVM6657中、它比硬件设计指南中介绍的要少得多。

问题4:
我通过电子表格估算以下功耗。 如果您对大容量电容器的适当容量和数量有建议、您能给我一些建议吗? (CVDD=3.3W、DVDD18=0.1W、CVDD=0.5W、DVDD15=0.7W)

此致、
Kazu

e2e.ti.com/.../C66xx_5F00_BulkCap.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    一般性意见。 我不确定您从哪里获得这些注释、我在硬件设计指南(www.ti.com/.../sprabv0.pdf)中看不到它们。

    Q2、Q3和 Q4:请参阅此主题: e2e.ti.com/.../574809
    您需要执行 PI 分析来确定所需的电容。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢您的快速回复。

    您似乎参考了 Keystone2的硬件设计指南。 请查看 Keystone1硬件设计指南第26页的"说明"。

    《KeyStone I 器件硬件设计指南》
    http://www.ti.com/lit/an/sprabi2c/sprabi2c.pdf

    此外、我还将检查我是否可以使用 PI 分析工具。

    此致、
    Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazu、

    是的、很抱歉我弄混了处理器。

    对于您的问题2、3和4、我的评论仍然适用于 TMS320C6654器件。

    [引用]Q1:注意3 (蓝色)应用于 CVDD1中的每个电容器、但注意1 (红色)仅应用于 CVDD 中的560pF。 我想注1应用于 CVDD 中的所有电容器、这是正确的吗?[/引述]

    μF 3不适用于 CVDD1中的10 μ F 陶瓷电容器。 据我所知,文件在这方面是正确的。
    您还可以参阅现有 EVM 的设计:
    设计套件和评估模块(2)
    名称器件型号类型
    TMS320C6657 Lite 评估模块TMDSEVM6657评估模块和评估板
    TMS320C6678评估模块TMDSEVM6678开发套件

    设计指南是相同的。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢您的支持。

    [μF 用户="Yordan Kovachev"]注3不适用于 CVDD1中的10 μ F 陶瓷电容器。 据我所知,文件在这方面是正确的。  

    [/报价]

    是的、看起来注意3不适用于 CVDD1中的10uF。

    CVDD 中的注1如何? 注1不仅适用于560pF、还适用于其他容量的电容器? 您能否向处理器/Keystone 团队确认这一点?

    顺便说一下、本硬件设计指南的电容器估算值是否基于使用 PI 分析工具的结果编写?

    此致、
    Kazu