请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSEVM6678 工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我之前已经发布过这个问题、但现在我非常接近解决方案。
正弦信号如上图所示。 Ytemp 是 FFT 数据的模块、在右侧图中的 FFT 数据中出现了一些错误。
是否有人可以为此问题提供一个解决方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我之前已经发布过这个问题、但现在我非常接近解决方案。
正弦信号如上图所示。 Ytemp 是 FFT 数据的模块、在右侧图中的 FFT 数据中出现了一些错误。
是否有人可以为此问题提供一个解决方案?
你(们)好,Rahul
单次- 1图是 out_32x32 --> dsp_fft32x32 (w_32x32、NPT、in_32x32、out_32x32)的模块;
我有一个以100Hz 为 单位的正弦波图、由 y var 表示。 中的 Y2直到现在才用于执行 FFT。
Magnitude - 0是从 CCS 工具 到 y 输入的 FFT
这张图显示了一些噪声、我相信这是一个问题。 我的想法是、单次时间- 1和 幅度- 0应该显示相同的图。
如果两个格栅都是、我可以执行 IFFT 并给出原始值。 将来我想使用2D FFT、但我需要一维。