This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEVM6678:FFT 示例-近乎正确

Guru**** 2587155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634250/ccs-tmdsevm6678-fft-example---almost-doing-right

器件型号:TMDSEVM6678

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我之前已经发布过这个问题、但现在我非常接近解决方案。

正弦信号如上图所示。 Ytemp 是 FFT 数据的模块、在右侧图中的 FFT 数据中出现了一些错误。

是否有人可以为此问题提供一个解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将在此处发布。
    同时、请发布您正在使用的 SDK 和 CCS 版本。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    版本包括:

    mcsdk_2_01_02_06

    CCS 5.5.0

    此致、

    Nivaldo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nivaldo、

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发布测试用例或说明图解代表什么。 我可以看到您正在执行定点 FFT、但图表示什么。

    一个图、如果是单正弦波、它`s FFT、那么单次-1图是什么? 它看起来像是混合正弦波的叠加图。

    此致、

    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Rahul

    单次- 1图是 out_32x32  --> dsp_fft32x32 (w_32x32、NPT、in_32x32、out_32x32)的模块;  

    我有一个以100Hz 为 单位的正弦波图、由 y var 表示。 中的 Y2直到现在才用于执行 FFT。

    Magnitude - 0是从 CCS 工具 到 y 输入的 FFT

    这张图显示了一些噪声、我相信这是一个问题。  我的想法是、单次时间- 1和 幅度- 0应该显示相同的图。

    如果两个格栅都是、我可以执行 IFFT 并给出原始值。 将来我想使用2D FFT、但我需要一维。