This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:未知器件版本

Guru**** 2585835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634836/am5728-unknown-silicon-revision

器件型号:AM5728

我们尝试使用 TI_AM572XEVM_REV_A3a 版本中的 TI 设计文档、非常接近 TI 评估模块启动定制板 。

第一个问题:电流消耗应该是多少警报? 在复位时、电路板消耗大约65mA 的电流、而运行引导加载程序时、电路板消耗大约250mA 的电流、峰值短暂为350mA、但我们也看到电流高达405mA。 现在、当我们看到电流超过400mA 时、我们将断电、但如果预计会出现这种情况、我们将继续启动电路板。

第二个问题、因为数据表和 TI.com 似乎从未指定:由于可用性、我们在电路板上使用了 XAM5728AABCXE。 是否有人可以确认这是否是芯片修订版本2.0? 我们担心、如果器件版本不是2.0、我们的 pinmux 文件可能与 Sitara 不兼容、因为我们的 pinmux 文件是2.0版。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电流消耗将取决于您的硬件、因此我们无法回答此问题。 不过、在引导时、电流可能会非常高。

    关于第二个问题、请参阅 AM572x 数据表 SR2.0修订版 C 的第9节。您的器件版本为 SR1.1、X 前缀表示这是一个试验器件、不一定代表最终器件的电气规格、并且可能不使用生产组装流程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用 SR1.1、请注意、sysboot15必须被拉高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源 此页面也可能对您有用:

    processors.wiki.ti.com/.../AM572x_SR1.1_to_SR2.0_Migration

    编写该文件的目的是从 SR1.1转向 SR2.0、但也应有助于反向。 这正是帮助我记住 sysboot15 (焊珠 H3)需要被拉高的原因。