请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 我们尝试使用 TI_AM572XEVM_REV_A3a 版本中的 TI 设计文档、非常接近 TI 评估模块启动定制板 。
第一个问题:电流消耗应该是多少警报? 在复位时、电路板消耗大约65mA 的电流、而运行引导加载程序时、电路板消耗大约250mA 的电流、峰值短暂为350mA、但我们也看到电流高达405mA。 现在、当我们看到电流超过400mA 时、我们将断电、但如果预计会出现这种情况、我们将继续启动电路板。
第二个问题、因为数据表和 TI.com 似乎从未指定:由于可用性、我们在电路板上使用了 XAM5728AABCXE。 是否有人可以确认这是否是芯片修订版本2.0? 我们担心、如果器件版本不是2.0、我们的 pinmux 文件可能与 Sitara 不兼容、因为我们的 pinmux 文件是2.0版。 请提供建议。