This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:VDDA_CSI 电源时序不一致

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916, AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618624/am5718-vdda_csi-power-sequencing-inconsistency

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件:TPS65916

你好。

是否有人能澄清我的下一个不一致之处?! 如果我们在数据表中看到 AM571x 的电源排序、则摄像头的电源 VDDA_CSI 必须按顺序打开。

但是、如果我们看一下《针对 TPS65916对 AM571x 进行供电的用户指南》、我们将看到 VDDA_CSI 连接到 LDO3、该 LDO3按顺序打开了第6个或第7个。


我该怎么做?

第二个问题。 如果不需要使用所有外设(例如、我不使用摄像头、SATA)、是否需要为所有元件通电、或者我只能忽略未使用的电源? 如果可以的话,还有一些特别的要求吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的报告。 我已通知工厂团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kirill、
    在仔细检查之后、我们发现数据表的数字不正确。 通常、如果产品说明书与应用手册或 EVM 设计有冲突、TI 的立场是始终遵循该产品说明书。 但在本例中、我建议您按照 TPS65916应用手册中的说明并如 AM5718 IDK EVM 中所示、将 VDDA_CSI PHY 轨连接到 LDO3。 正在更新数据表以更正此问题。 感谢您的报告!

    此致、
    Ahmad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kirill、

    您还询问了未使用外设的其他电源。  它们都必须按照数据表中的说明进行供电。

    Tom