This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:引导问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620142/linux-am3352-boot-issue

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

AM3352电路板无法启动 、并且始终打印 CCCCC 、尽管 MLO 和 uboot 正常,但当我将 MLO 和 uboot MV 移到另一个位置、CP MLO Uboot 返回,并且启动正常时、谁知道原因?

正如标题,我使用 am3352测试我的产品, ,我的测试只是自动切断电源。但是一个月后,我的主板只打印“CCCCC”。 我使用 SD 卡启动板,和 I MV MLO 并 uboot 到另一个位置,然后,I CP uboot MLO 到 /dev/mmcblk0p1 ,它开始正常。但当我 MV 原始的坏 MLO 和 uboot 到  /dev/mmcblk0p1时,它再次变为坏。  我不n`t 如何解决这个问题,有人能告诉我这个问题的可能原因吗? 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您的描述、您的 SD 卡似乎已损坏。 您是否尝试过不同的 SD 卡?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您的请求,抱歉,我可能没有清楚地描述我的问题。 我的 SD 卡正常、我可以在使用 SD 卡时启动电路板。
    当我没有使用 SD 卡并且 am3352从 eMMC 开始时,出现问题,它打印 CCCCC,
    然后,我使用 SD 卡启动它,将 eMMC 中的 MLO 和 uboot 移到另一个位置并将其复制回,然后我拉出 SD 卡,它可以从 eMMC 成功启动。 但是、当我移回 MLO 并重新启动时、它会再次打印 CCCCC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是定制板吗? 您使用的是哪种 Linux 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是一个定制板、我使用 sdk6.0、我的 Linux 版本是3.2.0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SDK6.0已停产、TI 不再支持。 请转至新的处理器 SDK: www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM335X
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    我认为这不是 SDK 版本的问题,是加载 MLO 的 ROM 代码,而是 MLO 加载 uboot,MLO 不是 SDK 的 pard。

    我的分区表,是否存在由  分区表引起的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、jun、

    似乎 MMC 分区被擦除。 当电路板无法启动时、MLO 和 u-boot.img 的 md5sum 是否发生变化? 您可以检查一下吗?

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、

    感谢您的回复、 当电路板无法启动时、MLO 和 u-boot.img 的 md5sum 没有变化。