This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5532:C5532和 TIDEP0083

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1864, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634132/tms320c5532-c5532-and-tidep0083

器件型号:TMS320C5532
主题中讨论的其他器件:PCM1864CC3220SF

问题来源字段:

客户正在查看语音识别应用。我找到了此设计:

http://www.ti.com/tool/TIDEP-0083

 它使用模拟麦克风和 PCM1864 ADC。

 是否可以使用具有4个 I2C 和数字麦克风的 C5532来避免 PCM1864的成本、或者是否有任何理由选择模拟麦克风和 PCM1864?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rogerio、

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到 Rogerio 蜿蜒曲折的4个 I2C 麦克风。 这应该是4个 I2S 或 PDM 麦克风。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders、您好!

    您可以将直接 PDM 流注入 I2S 接口、但您必须在软件中进行抽取、因为需要相应地处理位流。 这里有一个基于 C5515 www.ti.com/.../sprac51.pdf 源代码的应用手册、该源代码会消耗每个 PDM 输入的一些 MIPS。 另外请记住、它可能不是立体声。

    最简单的路由是使用 I2S 麦克风或使用编解码器、例如 LMB 和 CMB (内衬/圆形麦克风板)中的 PCM1864。

    希望这能澄清。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Lali。
    感谢您提供信息。
    更具体一点、完整的任务是使用 CC5515和数字麦克风进行语音识别(以节省 ADC 的成本)、使用 IBM Watson、如以下设计 所示:www.ti.com/.../TIDEP-0083
    这是可能的、还是 C5515缺乏实现这一目标的马力?
    对于我寻找最便宜的语音识别方式的人来说,这种设计的价格非常敏感...

    BR
    Anders
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德斯

    我不明白为什么 C5515不能用于此解决方案、因为我们有一个 C5545BP 的工作演示(具有2个麦克风)。 它应该在120MHz 中具有足够的马力。
    让我们使用 C5515进行4麦克风场景:

    1) 1) C5515具有4个 I2S 端口、但 I2S3与 UART 进行多路复用、因此如果 UART 是 CC3220SF 的桥接器、则无法使用 I2S3进行音频输入。
    2) 2)如果您尝试评估、evm5515需要进行一些修改、以连接麦克风阵列、因为 I2S2的 EVM 上没有接头。
    I2S1在 P2上输出引脚、而 UART 在 P1上输出引脚。

    希望这对您有所帮助。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实现可靠的语音识别设计所需的最少麦克风数量是多少? 是否只能使用1个麦克风?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德斯

    是的、如果需要、您可以使用1个麦克风离开。 但是、随着麦克风数量的增加、可靠性确实会提高、因为向语音识别引擎提供的音频质量将更好。

    Lali