请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C5532 主题中讨论的其他器件:PCM1864、 CC3220SF
问题来源字段:
客户正在查看语音识别应用。我找到了此设计:
http://www.ti.com/tool/TIDEP-0083
它使用模拟麦克风和 PCM1864 ADC。
是否可以使用具有4个 I2C 和数字麦克风的 C5532来避免 PCM1864的成本、或者是否有任何理由选择模拟麦克风和 PCM1864?