This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA746:座机灌电流:输出宽度和高度错误

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627276/linux-dra746-waylandsink-output-has-wrong-width-and-height

器件型号:DRA746

工具/软件:Linux

您好!

我们使用 TI 的 GST-plugins-BAD 来显示由内部 H264 HW 解码器解码的视频。

使用 kmsink 时、输出尺寸正确、使用 landsink 时、输出尺寸错误:

输入:800x480

输出:896x528

GStreamer 管道如下:

/usr/bin/gst-launch-1.0文件 rc 位置=/home/user/video.mp4! qtdemux! 排队! h264parse! ducatih264dec! 陆上接收机

我们使用的是 PSDKLA 03.02.00.03。

谢谢你

BR、

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    Wayland 专家将在此处直接收到答复。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    您能否获取此 补丁 并 确认其解决了问题?

    您需要使用包含的此修补程序重新编译 GStreamer 插件错误的存储库。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、
    是的、这解决了我们的问题。

    非常感谢

    此致、
    弗朗西斯科