请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA746 工具/软件:Linux
您好!
我们使用 TI 的 GST-plugins-BAD 来显示由内部 H264 HW 解码器解码的视频。
使用 kmsink 时、输出尺寸正确、使用 landsink 时、输出尺寸错误:
输入:800x480
输出:896x528
GStreamer 管道如下:
/usr/bin/gst-launch-1.0文件 rc 位置=/home/user/video.mp4! qtdemux! 排队! h264parse! ducatih264dec! 陆上接收机
我们使用的是 PSDKLA 03.02.00.03。
谢谢你
BR、
弗朗西斯科