请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA744 大家好,
请 在 DRA74x (和未来的卷积 pin2pin)上 使用 eMMC 作为引导 。
现在我在 TRM 上看到 MMC1 (我使用的那个)用于 SDcard 引导:您在使用 eMMC 时是否看到任何问题?
有什么需要交叉检查以确保它能够正常工作的?
谢谢您的问候
卡洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
请 在 DRA74x (和未来的卷积 pin2pin)上 使用 eMMC 作为引导 。
现在我在 TRM 上看到 MMC1 (我使用的那个)用于 SDcard 引导:您在使用 eMMC 时是否看到任何问题?
有什么需要交叉检查以确保它能够正常工作的?
谢谢您的问候
卡洛
您好、Carlo、
只有 MMC2接口针对 eMMC 进行了优化、这就是 ROM 代码在 MMC2引脚上始终需要 eMMC 的原因。
我认为 ROM 在 MMC1上看到 eMMC 时不会停止、但 ROM 会像 SD 卡那样威胁它- 4位模式@ 19.2MHz。 与8位@48MHz。 eMMC。
也就是说、即使它能够正常工作、您也不会获得使用 eMMC (引导分区模式和更快的数据速率)的任何好处。
此致、
STAN