This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA744:使用端口 MMC1从 eMMC 引导

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634055/dra744-boot-from-emmc-using-port-mmc1

器件型号:DRA744

大家好,

请 在 DRA74x (和未来的卷积 pin2pin)上  使用 eMMC 作为引导 。

现在我在 TRM 上看到  MMC1 (我使用的那个)用于 SDcard 引导:您在使用 eMMC 时是否看到任何问题?   

有什么需要交叉检查以确保它能够正常工作的?

谢谢您的问候

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    只有 MMC2接口针对 eMMC 进行了优化、这就是 ROM 代码在 MMC2引脚上始终需要 eMMC 的原因。

    我认为 ROM 在 MMC1上看到 eMMC 时不会停止、但 ROM 会像 SD 卡那样威胁它- 4位模式@ 19.2MHz。 与8位@48MHz。 eMMC。

    也就是说、即使它能够正常工作、您也不会获得使用 eMMC (引导分区模式和更快的数据速率)的任何好处。

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stanislav,
    现在我们需要冻结 PCB,只有 MMC1可用:您可以确认 eMMC 启动工作吗? 您是否测试过它?
    谢谢你
    此致
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛、
    没有、我没有在 MMC1上测试 eMMC、因为那里没有采用该配置的 EVM。 我认为有人也没有在定制板上这样做。
    我想说的是、ROM 应该(我不确定)从 MMC1上的 eMMC 引导、但 ROM 将威胁到 SD 卡。 也就是说、没有引导分区模式、也没有快速读取速度。
    由于上述原因、我认为 SD 卡插槽更可行。 您是否有任何特殊原因需要 eMMC 而不是 SD 卡?

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stan,

    这适用于群集,因此 SD 没有插槽。    他们想要使用的   

    MTFC16GLWDQ-4M-AITZ eMMC 。  

    为了确保它能与我们的 ROM 配合使用 (即使被视为 SD),应该在 DS 中检查什么?

    我们需要对此案例进行确认

    谢谢你

    此致

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛、
    我已与 ROM 代码专家进行了 Ping 操作。
    请注意、MMC1不仅在引导期间、而且在运行时慢于 MMC2。
    此外、您还必须检查如何刷写 eMMC。 我不确定当前的闪存工具是否可以将软件加载到 MMC1端口、因为他们根本不希望在该端口上使用 eMMC。

    此致、
    STAN