请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4376 您好!
我对 AM437x USB 主机模式有疑问。
我的客户想要测试"USB2.0全速信号质量"。
它是否可用于通过测试"USB2.0全速信号质量"
使用以下 TI Wiki 编写的 USB 测试模式(主机模式)?
processors.wiki.ti.com/.../USB_Test_Mode_on_DWC3
如果是、应将什么值设置为 AM437x 的寄存器地址?
此致、
G.F.