This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:USB2.0 FS 信号质量测试

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634015/am4376-usb2-0-fs-signal-quality-test

器件型号:AM4376

您好!

我对 AM437x USB 主机模式有疑问。

我的客户想要测试"USB2.0全速信号质量"。
它是否可用于通过测试"USB2.0全速信号质量"
使用以下 TI Wiki 编写的 USB 测试模式(主机模式)?
processors.wiki.ti.com/.../USB_Test_Mode_on_DWC3

如果是、应将什么值设置为 AM437x 的寄存器地址?

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请访问 processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_DWC3_User's_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢你的答复。

    根据 USB2.0规范、我的理解是测试模式仅适用于高速模式、而不适用于全速模式
    但我不确定、因此我在这篇帖子中提出了这一问题。
    很抱歉、我无法从您所附的 wiki 页面中找到此信息。

    要测试"USB 全速信号质量"、AM437x USB 只需初始化为主机模式和全速、
    然后发送一些命令(?) 是否正确?

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知 USB 专家。 他们将在这里发表评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    非常感谢您的支持。

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 FS 和 LS 测试、无需更改特定的寄存器、因为 USB 信号质量专用测试模式(TEST_PACKET)直到 USB 规范的2.0修订版才引入。

    由于高速测试规格比低速和全速测试的规格要严格得多、因此目前只有高速测试通常用于量化新设计的信号质量性能。  

    如果您仍想执行这些测试、请参阅 USB-IF 测试规范(www.usb.org/.../)、了解有关执行 LS 和 FS 信号质量测试的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 DK:

    感谢你的答复。

    我知道测试模式仅适用于高速。

    对于 FS 测试、有压降/压降测试、用于测试 VBUS 电压电平(最小值为4.4V 至最大值5.25V)
    和下游信号质量测试。
    USB 主机(FS)将每1ms 在 D+/D-线路上自动发出 SOF (帧起始)、
    这样用户就可以通过示波器捕获 D+/D-线路并检查眼图和
    检查是否通过了信号质量测试、是否正确?

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    g.、
    你是对的。 请记住、必须将 FS 器件连接到主机并进行枚举、以便主机开始发送所需的 SOF 数据包。 我之前在此主题中链接的 USB-IF 测试规范具有更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 DK:

    非常感谢。
    我明白了。

    此致、
    G.F.