请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6748 主题中讨论的其他器件:TMDSLCDK6748、
尊敬的论坛
我将购买 名为 TMDSLCDK6748的 TMS320C6748 DSP 开发套件(无 ARM) 、也可能购买具有 ARM TMDXLCDK138的开发套件
两者都具有板载 C6748。
我购买了时间之前的仿真器 TMDS EMU 560 U -0E (所以不是 V2)。
问题是该仿真器是否可以支持该套件。 ?
(对于 C6748、我几乎肯定可以、但不知道 ARM)
非常感谢
Roberto