This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:套件和仿真器

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748, TMDSLCDK6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634524/tms320c6748-kit-and-emulator

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件:TMDSLCDK6748

尊敬的论坛

我将购买   名为 TMDSLCDK6748的 TMS320C6748 DSP 开发套件(无 ARM) 、也可能购买具有 ARM TMDXLCDK138的开发套件

两者都具有板载 C6748。

我购买了时间之前的仿真器 TMDS EMU 560 U -0E (所以不是 V2)。

问题是该仿真器是否可以支持该套件。 ?

(对于 C6748、我几乎肯定可以、但不知道 ARM)

非常感谢

Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roberto、

    如果您的仿真器上有14引脚连接器、它将与 LCDK 的任一版本配合使用、无论是否带有 ARM。

    此致、
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。