请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA3
您好!
我想确认 CSI2电气规格的 VIDMAX 的含义。 数据手册中对此进行了如下描述:
该值是否对应于注释(7)、这意味着该值与发送端的 VODMAX 相同?
或者、这是否意味着 CSI2接收规格的差分幅值为270mV?
在后一种情况下、标准 CSI 传输规范的最大值为270mV。 因此、考虑到传输线上的反射等、我们担心 TDA3x 无法连接到 MIPI 标准器件。
此致、
肯什