This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:电气规范的 CSI2

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631879/tda3-csi2-of-electrical-specifications

器件型号:TDA3

您好!

我想确认  CSI2电气规格的 VIDMAX 的含义。  数据手册中对此进行了如下描述:

该值是否对应于注释(7)、这意味着该值与发送端的 VODMAX 相同?
或者、这是否意味着 CSI2接收规格的差分幅值为270mV?

在后一种情况下、标准 CSI 传输规范的最大值为270mV。 因此、考虑到传输线上的反射等、我们担心 TDA3x 无法连接到 MIPI 标准器件。

此致、
肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenshow、

    它对应于发送器电压-第一种情况。
    表中的交叉引用似乎存在问题-我将指派人员进行修复。

    谢谢、
    直径
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dian:

    剂量这意味着 VIDMAX 不代表 TDA3x 上接收器的规格?
    如果上述理解正确、请告诉我 TDA3x CSI 的差分振幅规格。

    此致、
    肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenshow、

    不可以、这意味着 TDA3x 接收器与270mV VODmax 发送器兼容。

    谢谢、
    直径
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dian:

    您的意思是、即使线路上的最大电压可能会被反射、过冲和下冲所超出、也是可以容忍的。

    根据 TDA3x 的 PCB 规则进行设计时、这种理解是否正确?

    此致、
    肯什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenshow、

    这应该是可以的!

    谢谢、
    直径
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dian、

    谢谢你。