请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3354 尊敬的所有人:
现在、我对 SD 卡启动非常无能为力、
我尝试使用 Debian 9下的"Processor SDK Linux create SD card script"创建启动 SD 卡、该过程已成功完成、所有文件均已复制。
我插入 RS232电缆、将此卡插入电路板、按"引导选择"键、然后关闭电源、5秒钟后释放钥匙、但此电路板 没有反应、 没有任何控制台输出。
任何人能帮我打开这个板吗、请! 非常感谢!!!