This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:无法从 SD 卡引导

Guru**** 2586895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620223/am3354-cannot-boot-from-sd-card

器件型号:AM3354

尊敬的所有人:

现在、我对 SD 卡启动非常无能为力、

我尝试使用 Debian 9下的"Processor SDK Linux create SD card script"创建启动 SD 卡、该过程已成功完成、所有文件均已复制。

我插入 RS232电缆、将此卡插入电路板、按"引导选择"键、然后关闭电源、5秒钟后释放钥匙、但此电路板 没有反应、 没有任何控制台输出。

任何人能帮我打开这个板吗、请! 非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    什么是"引导选择"键? 您的 SYSBOOT 设置是什么? SD 卡连接器使用哪个 MMC 端口? 您是否在调试控制台上看到任何输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我遵循"VAR-DVK-AM33 v1.11快速入门指南"第4.3章。 我的主板为 VAR-AM33CustomBoard v1.21、主板上的"引导选择"为 SW3。 我在调试控制台上看不到任何输出、MMC 端口为0。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您很可能需要禁用 Processor SDK 中存在的 EEPROM 检查。 请参阅此主题: e2e.ti.com/.../428373
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还应注意、TI 提供的 Processor SDK 不会直接支持您的 Variscite 板。 您应该修改 pinmux 和器件树以匹配您的硬件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢! 我稍后会尝试并给您一个报价。

    再次非常感谢!