请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
香榭丽舍
客户考虑使用外部加速器进行数据处理、并询问是否可以跳过在 DDR 存储器中放置数据、并在捕获数据时将其直接发送到 PCIe。 本质上使 VPDMA 为 PCIe 空间中捕获的数据生成目标地址。 TRM (9.4.8.2.1客户机)指出"
VPDMA 的客户端是物理客户端
处理模块(VIP)和外部存储器之间的通信
"
但是,我想向小组确认这是否真的不可能。
谢谢你
Michael