This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:VPDMA 直接访问 PCIe 而不是 DDR

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631707/am5728-vpdma-direct-access-to-pcie-instead-of-ddr

器件型号:AM5728
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

香榭丽舍

客户考虑使用外部加速器进行数据处理、并询问是否可以跳过在 DDR 存储器中放置数据、并在捕获数据时将其直接发送到 PCIe。 本质上使 VPDMA 为 PCIe 空间中捕获的数据生成目标地址。 TRM (9.4.8.2.1客户机)指出"

VPDMA 的客户端是物理客户端
处理模块(VIP)和外部存储器之间的通信

"

但是,我想向小组确认这是否真的不可能。

谢谢你

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    他们使用的是什么软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    M4外的 SYSBIOS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家、这里有什么反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 我已上报请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    TRM 9.4.8.1显示" VPDMA 主要功能是在外部存储器和用于拉取或灌入数据的内部处理模块之间移动数据。" 从图中可以看到、VPDMA 连接到 L3_MAIN。 这种外部存储器的含义是什么、这是一个很好的问题、它仅支持 DDR 或任何外部连接到 L3_main 的内容、例如 OCMC 或 PCIe 数据空间存储器。

    我现在没有答案。 这需要在两个 SOC 之间进行 PCIe 设置、并修改 VPDMA 以直接输出到 PCIe 数据空间。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。 我将与客户合作、了解我们如何/何时能够对其进行测试。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    VIP 捕获示例使用 CaptApp_allocAndQueueFrames()函数从 DDR 分配内存。 需要对其进行更改、以便为该测试分配来自 PCIe 的数据空间。 尝试查看它是否正常工作。

    此致、Eric